Cerca

Contenuto principale

  • Registra
  • Accedi

Soluzioni

Print page

Soluzioni

Guided Operator Solutions

Una semplice strategia per evitare errori umani

Guided Operator Solutions

 

Applicazioni tipiche

Le Soluzioni Operatore Guidate (Guided Operator Solutions) di Mitsubishi Electric offrono un gran numero di strumenti operativi dalla forma ergonomica, potendo essere impiegate in molti settori industriali, quali l’automobilistico, la logistica, i semiconduttori e in ambito sanitario.

Processi di presa

Applicazioni tipiche

I processi di presa sono un settore chiave nel quale poter migliorare l’efficienza della produzione e la qualità del prodotto. Le Soluzioni Operatore Guidate (Guided Operator Solutions) riducono in misura significativa le ore-uomo totali sul tutto, eliminano gli errori nella presa dei pezzi e riducono anche l’affaticamento dell’operatore.

Rifornimento pezzi

!!Terminology path not found: /pages/fa/solutions/industries/manufacturing/gos/tab_applications_2!!

Il rifornimento di pezzi è un altro ambito in cui possono verificarsi errori, i quali possono scatenare un effetto domino nel controllo qualità in sede di montaggio dei pezzi. Le Soluzioni Operatore Guidate (Guided Operator Solutions) rilevano esattamente dove c’è necessità di fornire nuovi pezzi e assicurano che nel contenitore siano caricati i pezzi giusti.

Isole di produzione

!!Terminology path not found: /pages/fa/solutions/industries/manufacturing/gos/tab_applications_3!!

Il modello delle ‘Isole di produzione’ nel montaggio di pezzi viene generalmente impiegato in fabbriche che producono pezzi diversi in piccole quantità e dove un singolo operatore è responsabile del montaggio completo dei pezzi. Le Soluzioni Operatore Guidate (Guided Operator Solutions) possono impedire errori alla fonte e ridurre il rischio di dover ripassare il prodotto.

Composizione dei pezzi

!!Terminology path not found: /pages/fa/solutions/industries/manufacturing/gos/tab_applications_4!!

Nella composizione dei pezzi, l’operatore deve prelevare componenti in un determinato numero di pezzi da contenitori diversi, in un processo di produzione a tappe consecutive sulla base di una dettagliata istruzione di lavoro. Le Soluzioni Operatore Guidate (Guided Operator Solutions) assicurano che vengano deposti nel cassone i giusti componenti nel numero giusto, il che risparmia tempo e riduce gli errori.

Vantaggi tangibili

Le Soluzioni Operatore Guidate (Guided Operator Solutions) di Mitsubishi Electric non solo riducono in misura significativa il rischio di problemi nel processo di produzione, ma possono anche essere impiegate in svariati ambiti di comparti industriali per il bene di manager e utilizzatori.

Prima di implementare le Guided Operator Solutions

Prima

  • Tempo per leggere distinte di pezzi e istruzioni
  • L’operatore deve andare alla ricerca dei pezzi
  • Lunghi tempi di montaggio
  • Potenziale per errati montaggi
  • Richiesto un considerevole training degli operatori

Dopo l’implementazione delle Guided Operator Solutions

Dopo

  • Nessuna distinta pezzi o istruzione
  • Non necessaria alcuna ricerca dei pezzi
  • Tempi di montaggio più brevi
  • Aumento della qualità del montaggio
  • Ridotte esigenze di training degli operatori

Con le Soluzioni Operatore Guidate (Guided Operator Solutions) di Mitubishi Electric in loco, il sistema automatico porta l’operatore al contenitore giusto dei pezzi, indicato dal semplice illuminarsi di una segnalazione nei pressi della posizione corretta di presa o dall’aprirsi di un coperchio, da ripristinarsi da parte dell’utilizzatore una volta preso il pezzo giusto. Ovviamente, la presa risulta in tal modo non solo sostanzialmente più sicura e priva di errori, ma anche molto più rapida, in modo da migliorare allo stesso tempo la qualità e la produttività.

Una soluzione totalmente integrata

Facili

Facili

Il design delle Soluzioni Operatore Guidate (Guided Operator Solutions) si basa su concetti di semplificazione.

  • I terminali possono essere montati direttamente su telai tubolari.
  • Cavi preconfezionati per cablaggi facili e con risparmio di costi
  • Attacchi intuitivi per rapide installazioni di reti
  • Il software permette facilità di configurazione, programmazione e manutenzione.

Poliedriche

Poliedriche

La grande varietà dei terminali a disposizione permette una soluzione Mitsubishi Electric per pressoché ogni applicazione.

  • Sensori fotoelettrici consentono elevate velocità di presa.
  • Attuatori a pulsante e reazione al sollevamento per applicazioni più sensibili in termini di costo
  • Strumenti operativi con portelli apri/chiudi ad impedire materialmente errori di presa.
  • Strumenti con un display "di conteggio"/permettono ai montatori elettrici di prelevare più pezzi dalla stessa posizione di presa.

Espandibili

Espandibili

Il cuore delle Soluzioni Operatore Guidate (Guided Operator Solutions) sono controller della Mitsubishi Electric con master dedicati che comunicano con la rete degli strumenti operativi.

  • I controller a logica programmabile vanno dalla semplice serie FX a serie modulari più complesse, come la serie L, System Q o iQ-R.
  • Al controller si possono collegare facilmente strumenti, quali scanner di barcode, avvitatori elettrici o sistemi di visione.
  • Intuitivi terminali GOT della Mitsubishi Electric mostrano le istruzioni di lavoro con testo in chiaro.
  • Tecnologia di azionamento e robotizzata integrabile in una isola di produzione.

Integrate

Integrate

Spesso le operazioni di montaggio devono inserirsi nel variegato ambiente d’esercizio di una fabbrica, dove il collegamento con sistemi ERP e MES risulta assolutamente necessario. br]

  • Possibilità di collegare più applicazioni di presa a reti CC-Link e CC-Link IE.
  • La comunicazione dati ad alta velocità permette il sincronismo delle operazioni.
  • La tecnologia MES collega sistemi aziendali per gestire in tempo reale risorse e performance produttiva.

Opzioni dello strumento operativo

Opzioni dello strumento operativo

Le Soluzioni Operatore Guidate (Guided Operator Solutions) offrono una varietà di terminali. Questi vanno da semplici strumenti a led e pulsante fino a unità con controllo porte. Sono altresì disponibili opzioni per interruttore sollevamento e morsetti fotoelettrici.

Denominazione del materialeDescrizioneCodice articolo
BL227XB-K02VN-PCompatto, interruttore a pulsante, display monocromatico295195
BL227XB-K06MN-PCompatto, interruttore a pulsante, display policromo295196
BL227XB-K71VN-PStandard compatto, interruttore sollevamento, display monocromatico, a 7 segmenti295197
BL227XB-K02V-PStandard compatto, interruttore sollevamento, display monocromatico295198
BL227XB-K06M-PStandard compatto, interruttore sollevamento, display policromo295199
BL227XB-K71V-PStandard compatto, interruttore sollevamento, display monocromatico, a 7 segmenti295200
BL227XB-K02VL-PStandard compatto, retroriflessione fotoelettrica, display monocromatico295201
BL227XB-F04V-PStandard, porta, interruttore sollevamento, display monocromatico290111
BL227PB-T07P02V-PTrasmissione fotoelettrica (trasmettitore), display monocromatico, 70 mm295202
BL227XB-T07P02V-CTrasmissione fotoelettrica (ricevitore), display monocromatico, 70 mm295203
BL227PB-T14P02V-PTrasmissione fotoelettrica (trasmettitore), display monocromatico, 140 mm295204
BL227XB-T14P02V-CTrasmissione fotoelettrica (ricevitore), display monocromatico, 140 mm295205

Accessori

Denominazione del materialeDescrizioneCodice articolo
ARW-04-RHScrittore indirizzi (ARW-04 + testina decentrale agli infrarossi)295478
FK4-125-100Cavo a banda piatta a 4 conduttori (1,25 sq), rotolo da 100 m290883
LP4-WR-10PAttacco LP per cavo a banda piatta a 4 conduttori (1,25 sq), inclusi 10 connettori290884
BT0Terminale (per serie ASLINK)290896
LP-TOOLCrimpatrice per connettori LP289161
ANF-01Filtro ASLINK295479

Master e gateway

Denominazione del materialeDescrizioneCodice articolo
RJ51AW12ALModulo master MELSEC iQ-R AnyWireASLINK301856
QJ51AW12ALModulo master MELSEC-Q AnyWireASLINK290141
LJ51AW12ALModulo master MELSEC-L AnyWireASLINK290898
FX3U-128ASL-MModulo master MELSEC-F AnyWireASLINK290900
NZ2AW1C2ALModulo ponte CC-Link AnyWireASLINK294278
NZ2AW1GFALModulo ponte CC-Link IE AnyWireASLINK297161

Poka Yoke = Prevenzione errori

Poka Yoke è un metodo per evitare errori in produzione o logistica alla fonte prima che insorgano. Mitsubishi Electric ha sviluppato le sue Soluzioni Operatore Guidate (Guided Operator Solutions) basandosi sui principi del Poka Yoke (che liberamente tradotto significa ‘prevenzione errori’).

Guided Operator Solutions

Torna sopra