MITSUBISHI ELECTRIC cambia in meglio
Italy

Una semplice strategia per evitare errori umani

 

Applicazioni tipiche

Le Soluzioni Operatore Guidate (Guided Operator Solutions) di Mitsubishi Electric offrono un gran numero di strumenti operativi dalla forma ergonomica, potendo essere impiegate in molti settori industriali, quali l’automobilistico, la logistica, i semiconduttori e in ambito sanitario.

Processi di presa

I processi di presa sono un settore chiave nel quale poter migliorare l’efficienza della produzione e la qualità del prodotto. Le Soluzioni Operatore Guidate (Guided Operator Solutions) riducono in misura significativa le ore-uomo totali sul tutto, eliminano gli errori nella presa dei pezzi e riducono anche l’affaticamento dell’operatore.

Rifornimento pezzi

Il rifornimento di pezzi è un altro ambito in cui possono verificarsi errori, i quali possono scatenare un effetto domino nel controllo qualità in sede di montaggio dei pezzi. Le Soluzioni Operatore Guidate (Guided Operator Solutions) rilevano esattamente dove c’è necessità di fornire nuovi pezzi e assicurano che nel contenitore siano caricati i pezzi giusti.

Isole di produzione

Il modello delle ‘Isole di produzione’ nel montaggio di pezzi viene generalmente impiegato in fabbriche che producono pezzi diversi in piccole quantità e dove un singolo operatore è responsabile del montaggio completo dei pezzi. Le Soluzioni Operatore Guidate (Guided Operator Solutions) possono impedire errori alla fonte e ridurre il rischio di dover ripassare il prodotto.

Composizione dei pezzi

Nella composizione dei pezzi, l’operatore deve prelevare componenti in un determinato numero di pezzi da contenitori diversi, in un processo di produzione a tappe consecutive sulla base di una dettagliata istruzione di lavoro. Le Soluzioni Operatore Guidate (Guided Operator Solutions) assicurano che vengano deposti nel cassone i giusti componenti nel numero giusto, il che risparmia tempo e riduce gli errori.

Vantaggi tangibili

Le Soluzioni Operatore Guidate (Guided Operator Solutions) di Mitsubishi Electric non solo riducono in misura significativa il rischio di problemi nel processo di produzione, ma possono anche essere impiegate in svariati ambiti di comparti industriali per il bene di manager e utilizzatori.

Prima di implementare le Guided Operator Solutions

Dopo aver implementato le Guided Operator Solutions

Con le Soluzioni Operatore Guidate (Guided Operator Solutions) di Mitubishi Electric in loco, il sistema automatico porta l’operatore al contenitore giusto dei pezzi, indicato dal semplice illuminarsi di una segnalazione nei pressi della posizione corretta di presa o dall’aprirsi di un coperchio, da ripristinarsi da parte dell’utilizzatore una volta preso il pezzo giusto. Ovviamente, la presa risulta in tal modo non solo sostanzialmente più sicura e priva di errori, ma anche molto più rapida, in modo da migliorare allo stesso tempo la qualità e la produttività.

Una soluzione totalmente integrata

Facili

Il design delle Soluzioni Operatore Guidate (Guided Operator Solutions) si basa su concetti di semplificazione.
  • I terminali possono essere montati direttamente su telai tubolari.
  • Cavi preconfezionati per cablaggi facili e con risparmio di costi
  • Attacchi intuitivi per rapide installazioni di reti
  • Il software permette facilità di configurazione, programmazione e manutenzione.

Poliedriche

La grande varietà dei terminali a disposizione permette una soluzione Mitsubishi Electric per pressoché ogni applicazione.
  • Sensori fotoelettrici consentono elevate velocità di presa.
  • Attuatori a pulsante e reazione al sollevamento per applicazioni più sensibili in termini di costo
  • Strumenti operativi con portelli apri/chiudi ad impedire materialmente errori di presa.
  • Strumenti con un display "di conteggio"/permettono ai montatori elettrici di prelevare più pezzi dalla stessa posizione di presa.

Espandibili

Il cuore delle Soluzioni Operatore Guidate (Guided Operator Solutions) sono controller della Mitsubishi Electric con master dedicati che comunicano con la rete degli strumenti operativi.
  • I controller a logica programmabile vanno dalla semplice serie FX a serie modulari più complesse, come la serie L, System Q o iQ-R.
  • Al controller si possono collegare facilmente strumenti, quali scanner di barcode, avvitatori elettrici o sistemi di visione.
  • Intuitivi terminali GOT della Mitsubishi Electric mostrano le istruzioni di lavoro con testo in chiaro.
  • Tecnologia di azionamento e robotizzata integrabile in una isola di produzione.

Integrate

Spesso le operazioni di montaggio devono inserirsi nel variegato ambiente d’esercizio di una fabbrica, dove il collegamento con sistemi ERP e MES risulta assolutamente necessario. br]
  • Possibilità di collegare più applicazioni di presa a reti CC-Link e CC-Link IE.
  • La comunicazione dati ad alta velocità permette il sincronismo delle operazioni.
  • La tecnologia MES collega sistemi aziendali per gestire in tempo reale risorse e performance produttiva.

Opzioni dello strumento operativo

Le Soluzioni Operatore Guidate (Guided Operator Solutions) offrono una varietà di terminali. Questi vanno da semplici strumenti a led e pulsante fino a unità con controllo porte. Sono altresì disponibili opzioni per interruttore sollevamento e morsetti fotoelettrici.

Accessori

Master e gateway

Poka Yoke = Prevenzione errori

Poka Yoke è un metodo per evitare errori in produzione o logistica alla fonte prima che insorgano. Mitsubishi Electric ha sviluppato le sue Soluzioni Operatore Guidate (Guided Operator Solutions) basandosi sui principi del Poka Yoke (che liberamente tradotto significa ‘prevenzione errori’).