MITSUBISHI ELECTRIC cambia in meglio
Italy

Fornitore leader di sistemi per armadi elettrici con vani predisposti per terminali operatori GOT della Mitsubishi Electric.

Soluzioni per terminali HMI

Terminale operatore e contenitore di comando: perfezione come fatta su misura

Il sistema di visualizzazione super

Per essere all'altezza delle odierne esigenze di un controllo di fabbrica industriale è determinante che le informazioni su tutti i processi di produzione siano costantemente a disposizione, onde evitare costosi tempi di fermo e aumentare la capacità oraria. Al tempo stesso sono importanti il comfort e la sicurezza, in un ambiente in cui per il personale di servizio, di programmazione e manutenzione stanno in primo piano la mobilità e la facilità di manovra.

Mitsubishi Electric e Rittal hanno risposto di conseguenza, offrendo una soluzione completa, singolarmente adattabile alle esigenze ed ai desideri del cliente.

L'impiego della serie di terminali a touch screen GOT1000 di alta qualità e senza pari della Mitsubishi, unitamente all'innovativo sistema di contenitori di comando Command Panel sviluppati con eccellenza dalla Rittal, offre una soluzione ottimale per massimizzare il ritorno dei vostri impianti (ROI – Return On Investment).

Rapido e semplice

I sistemi di terminali HMI permettono all'operatore in dialogo con la macchina di intervenire con rapidità, semplicità e precisione. I sistemi di contenitori di comando della Rittal sono modulari, scalabili e di buona utilizzabilità sia in un ambiente centrale sia anche in un ambiente distribuito.

Tutti i sistemi di contenitori di comando della Rittal possono essere configurati così da poter ospitare virtualmente ogni visualizzatore Mitsubishi e le necessarie interfacce I/O.

Efficienza di costo

Per un rapido accesso alle informazioni e per una facile manovrabilità, i terminali operatore HMI della Mitsubishi Electric possono essere integrati senza problema nei contenitori di comando di produzione su misura della Rittal. Le particolarità delle serie di contenitori di comando di successo della Rittal sono le dimensioni, gli accessori e il design su specifica del cliente.

Assieme al fornitore leader nel mondo di sistemi per armadi elettrici e al partner e-F@ctory Rittal, Mitsubishi Electric ha sviluppato un armadio elettrico modulare combinando il sistema Ri4Power di Rittal agli innovativi commutatori a bassa tensione di Mitsubishi.

Rapido e affidabile

Il sistema Ri4Power di Rittal è stato progettato ai fini di una rapida e affidabile costruzione di impianti di distribuzione a bassa tensione per macchine, impianti, edifici e motori con carichi fino a 3200 A. Il sistema presenta la certificazione ASTA ed è conforme alle prescrizioni sul tipo di costruzione di cui alla norma EN 61439-1/2 in modo da garantire la massima sicurezza nella distribuzione dell'energia.

Semplice progettazione e installazione

Il sistema Ri4Power consente una semplice progettazione e gestione, un perfetto montaggio e un alto grado di modularità. I singoli settori in cui si suddivide l'interno dell'armadio elettrico, configurabile a rispetto delle varie funzioni dell'installazione elettrica, assicurano la massima flessibilità.

I moduli dell'armadio elettrico per impianti di distribuzione a bassa tensione sono omologati e corredati da Mitsubishi di certificato di modello approvato; la soluzione integrale consente così all'operatore di scegliere i componenti e sistemi più adatti e di rispondere a tutti i requisiti in termini di sicurezza.