• Registra
  • Accedi

Eventi&News

Print page

Altri prodotti

Notizie nero su bianco

Ultime notizie

2017-05-16 – Poka Yoke. Eliminare gli errori e aumentare l'efficienza dell'operatore!

In Giappone è stato coniato il termine 'Poka Yoke', che tradotto significa “evitare l'errore”. Attraverso questo nuovo concetto si esprime una maggiore attenzione ad adottare, all’interno dei dispositivi per l’automazione di fabbrica, accorgimenti tecnologici finalizzati ad aumentare la produzione, eliminando gli errori.

Altri prodotti

2017-05-16 – Più facile l’integrazione della macchina tramite PackML e programmazione con i blocchi funzione predefiniti

Ad SPS IPC Drives Italia 2017, Mitsubishi Electric ha evidenziato le tecnologie e le soluzioni che offrono un elevato livello di integrazione; includendo funzioni di automazione che forniscono il monitoraggio dei KPI (Key Performance Indicators), consentendo agli utenti finali di affrontare le sfide della produzione moderna.

2017-05-16 – Energy Management con ME96SS Versione “A” e con il nuovo Eco Monitor EMU4-FD1-MB

In occasione di SPS IPC Drives 2017 Mitsubishi Electric ha presentato la nuova versione dell’analizzatore di rete della serie ME96SS le cui principali novità sono le interfacce MODBUS TCP IP e “Data logging”.

2017-05-16 – CC-LINK IE FIELD BASIC

CC-Link IE Field Basic (or “Basic Mode”) è la nuova rete della famiglia CC-Link IE (Industrial Ethernet – tecnologia rete aperta ) che permette di aggiungere in modo semplice la compatibilità CC-Link IE ad ogni prodotto dotato di porta Ethernet standard a 100Mbit.

2016-05-27 – MELSERVO MR-J4-GF

Con l’introduzione del modello MR-J4-GF della famiglia MELSERVO MR-J4 è possibile ora integrare le funzionalità motion control nell’Industrial Ethernet Network CC-Link IE da 1 Gigabit avendo quindi a disposizione una soluzione totale ed integrata di automazione che trova spazio in tutti i settori applicativi.

2016-05-27 – CC-Link IE: La scelta più naturale per Industry 4.0

CC-Link IE di CC-Link Partner Association (CLPA) è l'unica tecnologia Industrial Ethernet attualmente disponibile sul mercato che offre prestazioni di livello gigabit.

2016-05-31 – New solution from Mitsubishi Electric

High-speed contact image sensor offers compact, distortion-free alternative to line scan cameras. Mitsubishi Electric has responded to the needs of the surface inspection market, in particular within the print industry, with the launch of a high-speed version of its contact image sensor (CIS), distributed under the name Mitsubishi Electric Line Scan Bar...

2014-06-09 – Mitsubishi Electric a supporto della produzione globalizzata con le nuove ME-RTU

La nuova smart RTU (Remote Terminal Unit) è estremamente facile e veloce da installare e permette una semplice connessione alla centrale di monitoraggio e controllo grazie al modem GPRS/EDGE integrato, alla porta Ethernet o tramite sistemi radio o modem esterni.

2014-06-09 – Mitsubishi Electric presenta a SPS IPC Drive 2014 nuove soluzioni integrate per i mercati verticali

Mitsubishi Electric ha presentato a SPS IPC Drive 2014 le soluzioni integrate per i mercati verticali, che coprono settori quali dal Trattamento Acque, Food&Beverage e CPG, Life&Science e Processo sfruttando i concetti innovativi di e&eco-F@ctory di Mitsubishi Electric.

*Nota: Tutti i diritti riguardo testi ed immagini sono riversati a Mitsubishi Electric. Il libero impiego è consentito qualora l'utilizzo serve inequivocabilmente alla diffusione di informazioni su Mitsubishi Electric o sui nostri prodotti. L'utilizzo di testi ed immagini al di là di simili pubblicazioni necessita invece del nostro esplicito consenso.

Richieste
Contatti
FAQ
Guida